DOCA0098FR-09

Gestion des utilisateurs

La Gestion des utilisateurs permet de créer des groupes d’utilisateurs avec des autorisations configurables pour les fonctions du Com’X.

Vous pouvez ensuite créer des comptes utilisateur individuels et attribuer chaque utilisateur à un groupe selon les autorisations requises.

Seul un administrateur peut ajouter, modifier ou supprimer des utilisateurs et des groupes.

** See Group Settings to configure user groups. See Users to add users.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?