DOCA0098FR-09

Utilisateurs

Il y a deux utilisateurs par défaut : admin et guest. Un administrateur peut créer des utilisateurs supplémentaires et leur attribuer des autorisations.

Le tableau ci-dessous décrit les identifiants de connexion pour les utilisateurs.

Nom d’utilisateur Mot de passe Groupe d'utilisateurs
admin

Par défaut : admin

Après sa première connexion, l'utilisateur est invité à changer son mot de passe.

administrator
guest

Valeur par défaut : guest

Seul un administrateur peut changer le mot de passe guest. L’utilisateur Admin peut changer le mot de passe guest lors de la configuration initiale.

guest
Défini par l’utilisateur Le mot de passe initial est attribué par un administrateur. L'utilisateur doit changer ce mot de passe après s'être connecté. Défini par l’utilisateur

La figure ci-dessous montre l’interface permettant d’ajouter, de modifier ou de supprimer un utilisateur.

  1. Utilisateurs : Liste d’utilisateurs pour le Com’X. Le format pour les utilisateurs est ID de connexion (Prénom Nom).

  2. Informations de connexion :

    • L'identifiant de connexion est l'identifiant unique du compte.
    • Le groupe détermine les autorisations des utilisateurs.
    • Le mot de passe initial est attribué par un administrateur.
  3. Informations sur l’utilisateur : Prénom, nom et adresse électronique de l'utilisateur (facultatif).

** Liens connexes : (voir Paramètres de groupe).
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?