DOCA0098FR-09

Liste de contrôle avant de quitter le site client

Schneider Electric vous recommande de vérifier cette liste de contrôle avant de quitter le site du client.

Cette liste n'est pas exhaustive.

Point à contrôler Terminé Commentaires
La bannière indique que l'enregistrement est activé.    
La bannière indique que la publication est activée (si applicable).    
Chaque compteur renvoie les valeurs pertinentes aux onglets Tableau de mesures et Données en temps réel.    
Chaque capteur analogique renvoie des valeurs pertinentes dans le tableau des mesures.    
Aucune icône de notification n'est affichée dans le tableau des mesures.    
Pour les connexions Ethernet, le voyant eth1 et/ou le voyant eth2 clignote.    
Pour les connexions GPRS ou 3G, le niveau de réception de la connexion sans fil est d’au moins 2/4.    
Pour les connexions GPRS/3G, vérifiez le voyant et l’état général.    
Pour les connexions WiFi, la connexion sans fil offre un bon niveau de réception.    
Pour les connexions WiFi, vérifiez le voyant et l’état général.    
La dernière publication vers la plateforme a réussi (si applicable).    

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?