DOCA0098FR-09

Interface de mise en service

Utilisez l’interface de mise en service pour lancer l’enregistrement de données et la publication.

Le tableau reprend les champs de mise en service :

Champ Description
Notifications

Affiche l'état du processus de configuration.

Si un champ ou des paramètres requis sont manquants, un lien vers l'onglet correspondant apparaît. Cliquez sur ce lien pour accéder à l'onglet.

Enregistrement des données

Affiche un bouton permettant de commencer l'enregistrement des données. Ce bouton est désactivé dans les cas suivants :

  • La configuration n'est pas complète.
  • Il n'y a pas de données sélectionnées à enregistrer.

Topologie(1)

Permet d'envoyer l'architecture de mesures au Energy Operation. Cela permet de créer la hiérarchie de mesures dans Energy Operation. Cette option n'est disponible que si Energy Operation est sélectionné comme plateforme de publication.

Si vous n'envoyez pas la topologie à Energy Operation, toutes les mesures apparaîtront sous le site avec l'intitulé Site Newmeters.

Publication

Permet d'exporter manuellement les données enregistrées vers la plateforme hébergée. .

Console d'état

Affiche les étapes successives et l'état correspondant lorsque la publication est lancée : de la construction du fichier de données à la transmission du fichier au serveur de base de données.

Si une erreur survient lors de la publication, reportez-vous aux journaux de maintenance.

(1) Si vous avez changé la topologie du Com’X ou modifié la configuration Com’X en ajoutant des valeurs de mesure ou des appareils après la première publication, n’utilisez pas le bouton Envoyer la topologie complète. Contactez le support technique Schneider Electric local.

** (see Logs) See Starting the Publication See Starting the Data Logging for more information.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?