DOCA0098FR-09

Paramètres GPRS/3G

Vous pouvez ajouter l’accès de téléphonie mobile au Com’X en installant un modem sous le couvercle.

Le tableau présente les paramètres GPRS/3G :

GPRS/3G uniquement GPRS/3G et 2 ports Ethernet commutés (1 adresse IP pour les deux ports)

Les options de réseau de téléphonie mobile dépendent du modem connecté.

Les transmissions GPRS/3G/4G et WiFi sont déterminées par les conditions ambiantes et la météo, la disponibilité du réseau et la présence d’autres appareils GPRS/3G/4G. En cas de mauvaise connectivité, vous pourriez encourir des frais de communication accrus.

Modems 3G

Les modems 3G suivants ont été testés et sont compatibles avec le Com’X. Pour chaque modem, reportez-vous à la documentation du fabricant pour connaître les spécifications techniques et les instructions d’installation détaillées.

Fabricant/modèle Antenne Remarque
MultiTech (rCell) Externe
  • Recommandé
  • Connecté par câble Ethernet.
  • Ce modem doit être monté dans le boîtier. Reportez-vous aux instructions d’installation du fabricant.
Digi Routers Externe
  • Recommandé
  • Connecté par câble Ethernet.
  • Ce modem doit être monté dans le boîtier. Reportez-vous aux instructions d’installation du fabricant.
MOXA (OnCell) Externe
  • Recommandé
  • Connecté par câble Ethernet.
  • Ce modem doit être monté dans le boîtier. Reportez-vous aux instructions d’installation du fabricant.
eTIC Externe
  • Recommandé
  • Connecté par câble Ethernet.
  • Ce modem doit être monté dans le boîtier. Reportez-vous aux instructions d’installation du fabricant.
** (see Configuring Access Settings with EBXA-GPRS-SIM Card) (see Configuring Access Settings with EBXA-GPRS)
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?