Options de configuration réseau
Le tableau suivant présente les options de configuration réseau du Com’X :
| Options | Port | |||
|---|---|---|---|---|
| Port Ethernet 1 | Port Ethernet 2 | WiFi | GPRS/3G | |
| GPRS/3G uniquement | Configuration et recueil des données(1) | Configuration(1) et recueil des données | Configuration(2) | Publication de données |
| GPRS/3G et réseau commuté | Configuration et recueil des données | Configuration(2) | Publication de données | |
| WiFi uniquement | Configuration et recueil des données(1) | Configuration(1) et recueil des données | Configuration, recueil des données et publication | – |
| WiFi et réseau commuté | Configuration et recueil des données | Configuration, recueil des données et publication | – | |
| 2 ports commutés (1 adresse IP pour les deux) | Configuration, recueil des données et publication | Configuration(2) | – | |
| 2 ports séparés (1 adresse IP pour chacun) | Configuration et publication de données | Configuration et recueil des données | Configuration(2) | – |
|
(1) Utilisation à privilégier pour ce port. (2) Disponible uniquement en mode point d'accès WiFi. |
||||
Avec modem GPRS ou 3G
Le modem GPRS ou 3G est utilisé pour publier les données.
Si vous souhaitez utiliser la connexion Internet pour le recueil de données, vous devez configurer le Com’X en mode GPRS/3G et réseau commuté. Dans tous les autres cas, vous devez configurer le Com’X en mode GPRS/3G uniquement.
Lorsque le Com’X est configuré en mode GPRS/3G uniquement, le port Ethernet 2 sert de serveur DHCP. Ce mode vous permet de connecter un PC pour la configuration.
Si un module WiFi est installé, vous pouvez l’utiliser pour établir une connexion avec un PC, une tablette ou un smartphone pour configurer le système.
Avec une clé WiFi
Vous pouvez utiliser une clé WiFi pour publier les données. Si vous souhaitez utiliser la connexion Ethernet pour le recueil de données, vous devez configurer le Com’X en mode WiFi et réseau commuté. Dans tous les autres cas, vous devez configurer le Com’X en mode WiFi uniquement.
Ethernet filaire
Si le Com’X n’utilise pas de modem GPRS/3G ni de module WiFi pour la publication des données, vous pouvez configurer les ports Ethernet séparément.