DOCA0098FR-09

Propriétés de mesure et de signal pour un appareil principal

Le compteur principal personnalisé fait l’objet de paramètres personnalisés pour les propriétés de mesure de chacune des deux sorties à impulsions, et des même propriétés de signal que l’appareil principal standard.

Chaque sortie à impulsions offre les propriétés de mesure suivantes :

Champ Description
Élément de calcul Sélectionnez un élément de mesure dans la liste ou sélectionnez Personnalisé et saisissez un nom personnalisé dans le champ Élément de calcul personnalisé.
Unité de calcul Sélectionnez une unité de mesure ou sélectionnez Personnalisé et saisissez une unité personnalisée dans le champ Unité de calcul personnalisé.
Poids de l'impulsion Le compteur d'impulsions s'augmente de cette valeur chaque fois qu'une impulsion est reçue. La liste se limite aux valeurs qui correspondent au type d'appareil sélectionné.
Plage supérieure

Définit le point auquel le compteur d'énergie est remis à zéro.

Élément de flux Sélectionnez un élément de flux dans la liste ou sélectionnez Personnalisé et saisissez un nom personnalisé dans le champ Élément de flux personnalisé.
Unité de flux

Sélectionnez une unité de flux ou sélectionnez Personnalisé et saisissez une unité personnalisée dans le champ Unité de flux personnalisé.

Chaque sortie de contact offre les propriétés de signal suivantes :

Champ Description
Élément du signal Saisissez le nom du signal ou acceptez le nom par défaut Status Output n, où n représente le numéro de signal (1 à 4).
Valeur pour 0 Saisissez l'état associé à la valeur 0. La valeur par défaut est désactivé.
Valeur pour 1 Saisissez l'état associé à la valeur 1. La valeur par défaut est activé.

Tableau des mesures

Les propriétés de mesure et de signal que vous sélectionnez, notamment les propriétés personnalisées pour les sorties à impulsions, apparaissent dans le tableau des mesures.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?