DOCA0098FR-09

Compteurs d'impulsions par défaut

Les compteurs d’impulsions par défaut présentent des propriétés de mesure spécifiques.

Propriétés de mesure

Le tableau suivant décrit les propriétés de mesure pour un compteur d'impulsions Schneider Electric par défaut :

Champ Description Remarque
Connecté à Indique l'appareil en amont et le numéro de l'entrée logique à laquelle l'appareil est connecté. Vous pouvez modifier le numéro d'entrée logique. Seules sont listées les entrées logiques de l'appareil en amont. Vous pouvez déconnecter l'appareil en sélectionnant Aucun dispositif connecté dans la liste de l'appareil en amont. Cette liste permet uniquement de remplacer un appareil en amont par un autre.
Poids d'impulsion Le compteur d'énergie active s'augmente de cette valeur chaque fois qu'une impulsion est reçue. La liste se limite aux valeurs qui correspondent au type d'appareil sélectionné. Vous ne pouvez modifier la valeur s'il n'y a qu'un poids d'impulsion possible, par exemple avec le compteur iEM2000T.(1)
Décalage Définit un décalage pour l'énergie active. La valeur peut être positive ou négative. Cette option vous permet de faire commencer le compteur avec la valeur affichée sur l'afficheur de l'appareil.
Plage supérieure Définit le point auquel le compteur d'énergie est remis à zéro. Lorsque le compteur atteint cette valeur, il se remet à zéro.
(1) Pour plus d'informations, reportez-vous à la documentation du compteur d'impulsions particulier.

Tableau de mesures

La puissance active est calculée en fonction de la fréquence des impulsions reçues.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?