DOCA0098FR-09

Statut d’un appareil Modbus détecté

Les appareils détectés peuvent avoir différents statuts.
Message Description
OK L’appareil est détecté et pris en charge par le Com’X.
L'appareil est déjà connecté. L'appareil a déjà été détecté lors d'une Détection Modbus précédente ou ajouté manuellement. Il est pris en charge par le Com’X.
Unknown device L’appareil a été détecté mais n’est pas pris en charge par le Com’X. Le cas peut par exemple se produire avec un appareil personnalisé sans modèle personnalisé correspondant dans la Librairie personnalisée.
Aucun dispositif détecté Aucun appareil n'est connecté à cette adresse Modbus (ID d'esclave).
Refer to Modifying a Device to change the device settings.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?