DOCA0098FR-09

Statistiques Modbus

Des statistiques Modbus sont disponibles pour votre appareil.
Parameter Description
RS-485
Messages reçus Compteur qui augmente d’une unité à chaque réception d’un message de réponse.
Messages envoyés Compteur qui augmente d’une unité à chaque envoi d’un message de réponse.
Délais d'attente message Compteur qui augmente d’une unité à chaque fois qu’un message ne reçoit aucune réponse dans le temps imparti. Il s’agit en général de la conséquence d’erreurs de configuration ou d’un appareil défaillant.
Erreurs CRC Compteur qui augmente d’une unité à chaque réception d’une trame dont la somme de contrôle/CRC (contrôle par redondance cyclique) ne correspond pas à la valeur calculée.
Erreurs de protocole Compteur qui augmente d’une unité à chaque réception d’un message de format incorrect.
Exceptions reçues Compteur qui augmente d’une unité à chaque réception d’une exception.
Détails de l'appareil Tableau détaillé présentant des statistiques par appareil. Cliquez sur le lien pour ouvrir le tableau dans une nouvelle fenêtre.
Serveur TCP/IP
Messages reçus Compteur qui augmente d’une unité à chaque réception d’un message de réponse.
Messages envoyés Compteur qui augmente d’une unité à chaque envoi d’un message de réponse.
Erreurs de protocole Compteur qui augmente d’une unité à chaque réception d’un message de format incorrect.
Connexions actives Valeur qui indique le nombre de connexions actives (internes et externes) lors de la mise à jour de la page de diagnostics. Cliquez sur le lien pour ouvrir une boîte de dialogue contenant la liste de toutes les connexions client externes actives.
Connexions accumulées

Compteur qui augmente d’une unité à chaque connexion (interne ou externe) établie avec le Com’X.

Nombre maximal de connexions Valeur qui indique le nombre maximal de connexions établies depuis la mise sous tension.
Client TCP/IP
Messages reçus Compteur qui augmente d’une unité à chaque réception d’un message de réponse.
Messages envoyés Compteur qui augmente d’une unité à chaque envoi d’un message de réponse.
Délais d'attente message Compteur qui augmente d’une unité à chaque fois qu’un message ne reçoit aucune réponse dans le temps imparti. Il s’agit en général de la conséquence d’erreurs de configuration ou d’un appareil défaillant.
Délai d’attente connexion Compteur qui augmente d’une unité chaque fois que le délai de requête de connexion expire pour l'appareil.
Erreurs de protocole Compteur qui augmente d’une unité à chaque réception d’un message de format incorrect.
Exceptions reçues Compteur qui augmente d’une unité à chaque réception d’une exception.
Détails de l'appareil Tableau détaillé présentant des statistiques par appareil. Cliquez sur le lien pour ouvrir le tableau dans une nouvelle fenêtre.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?