Statistiques réseau
| Parameter | Description |
|---|---|
| Ethernet | |
| Vitesse |
Chaîne de caractères qui représente la vitesse de transmission utilisée pour communiquer avec un autre appareil. Options : 10 Mbps ou 100 Mbps |
| Duplex |
Chaîne d'état représentant le paramètre de duplex. Options: Full-duplex ou Semi-duplex |
| Collisions | Compteur qui augmente d’une unité chaque fois qu’une trame est retransmise à cause de la détection d’une collision. |
| Erreurs CRC | Compteur qui augmente d’une unité à chaque réception d’une trame dont la somme de contrôle/CRC (contrôle par redondance cyclique) ne correspond pas à la valeur calculée. |
| Erreurs de trames | Compteur qui augmente d’une unité à chaque détection d'une erreur de trame. |
| Paquets bien reçus | Compteur qui augmente d’une unité chaque fois qu’un paquet est reçu sans problème. |
| Paquets perdus en réception | Compteur qui augmente d’une unité chaque fois qu’un paquet est perdu pendant la réception. |
| Erreurs de réception | Compteur qui augmente d’une unité chaque fois qu’un paquet est reçu avec une erreur de réception. |
| Paquets bien transmis | Compteur qui augmente d’une unité chaque fois qu’un paquet est transmis sans problème. |
| Paquets perdus en transmission | Compteur qui augmente d’une unité chaque fois qu’un paquet est perdu pendant la transmission. |
| Erreurs de transmission | Compteur qui augmente d’une unité chaque fois qu'un paquet fait l'objet d'une erreur de transmission. |