Lecture de registres d’appareils
Vous trouverez ci-dessous les paramètres Lecture de registres d'appareils.
| Valeur | Description | Options |
|---|---|---|
| Nom d’appareil | Sélectionne un appareil à lire dans la liste des appareils ajoutés précédemment. Pour lire un appareil non défini dans la liste des appareils, entrez son identifiant local. | — |
| ID local | Adresse (identification locale) de l’appareil à lire. |
1-255 Par défaut : 1 |
| Registre de départ | Premier registre à lire. | Par défaut : 1000 |
| Nombre de registres | Nombre de registres à lire. |
1-125 Par défaut : 10 |
| Registre | Colonne indiquant les numéros de registre. | — |
| Valeur |
Colonne affichant les données stockées pour chaque registre. Les valeurs récupérées dépendent de l’appareil connecté au Com’X. Reportez-vous à la documentation de l’appareil connecté pour plus d’informations sur les valeurs stockées dans un registre. |
— |
| Type de données | Menu permettant de sélectionner le type de données contenues dans les registres et le format (décimal, hexadécimal, binaire ou ASCII) qui doit être renvoyé. |
Registres d'exploitation, registres d’entrée, bobines de sortie, bobines d’entrée ou identifiants d’appareil. Par défaut : Registres d'exploitation |