DOCA0098FR-09

Événements enregistrés

Votre appareil enregistre des événements.

Voici les événements consignés :

Rubrique Événement
Ressource

Modifications de configuration :

  • Appareils
  • Publication

Acheminement des données Étapes et état de publication (échec ou réussite)
Activation/désactivation de la publication périodique
Enregistrement de journaux Activation/désactivation de l'enregistrement de données
Sécurité Tentative de connexion infructueuse
Alarme Signal GPRS/3G faible
Erreur détectée pendant la connexion
Communication d'appareil défaillante
Utilisation excessive du processeur et de la mémoire vive
Interruptions de la communication avec les appareils de mesure
Système Modification du réglage d'heure
Mise à jour et état du logiciel embarqué
Temps de démarrage

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?