DOCA0098FR-09

Gestion des utilisateurs

La Gestion des utilisateurs permet de créer des groupes d’utilisateurs avec des autorisations configurables pour les fonctions du Com’X. Vous pouvez limiter l’accès aux fonctions en affectant les utilisateurs à un groupe.

Il existe deux groupes par défaut : 

  • administrateur : droits de modification pour toutes les fonctions ; vous ne pouvez pas modifier ce groupe.

  • invité : droits de visualisation pour certaines fonctions. Seul un administrateur peut modifier ce groupe.

Seul un administrateur peut ajouter, modifier ou supprimer des utilisateurs et des groupes.

** See User Management
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?