Paramètres de groupe
Les autorisations de groupe sont les suivantes :
- Afficher : autorisation d'affichage seul pour la fonction sélectionnée.
- Modifier : autorisation de lecture et d'écriture pour la fonction sélectionnée. Afficher doit également être sélectionné pour que la fonction apparaisse dans la vue Web.
Le tableau ci-dessous décrit les autorisations de chaque groupe.
| Groupe | Paramètres |
|---|---|
| administrator |
Modifier pour toutes les fonctions. Vous ne pouvez les autorisations du groupe administrator. |
| guest |
Afficher pour les fonctions sélectionnées. Seul un administrateur peut modifier les autorisations et le mot de passe du groupe guest. |
| Défini par l’utilisateur | Le niveau d'accès par défaut pour tout nouveau groupe est Afficher pour toutes les fonctions. Un administrateur doit attribuer les autorisations. |
Interface des paramètres de groupe
La figure ci-dessous montre l’interface permettant d’ajouter, de modifier ou de supprimer un groupe.