DOCA0098FR-09

Paramètres de port

Vous trouverez ci-dessous les paramètres de Gestion du pare-feu par défaut pour chaque protocole et par interface.
  Ethernet 1 Ethernet 2 WiFi GPRS/3G
HTTP 80, activé 80, activé 80, activé 80, désactivé
HTTPS 443, activé(1) 443, activé(1) 443, activé 443, désactivé
Modbus TCP 502, désactivé (par défaut) 502, activé 502, activé 502, désactivé
(1) Ne peut pas être mis à jour.
NOTE: Voir Recommandations pour la configuration de la sécurité pour plus d’informations sur les risques associés aux protocoles non sécurisés et pour les meilleures pratiques recommandées.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?