DOCA0098FR-09

Paramètres d'identification de publication

Voici les paramètres d’identification de publication pour Energy Operation :
Champ/bouton Description
ID de publication

Numéro unique identifiant le site dans la base de données Energy Operation. Il est utilisé pour créer le site dans Energy Operation.

Cet identifiant est automatiquement généré par le Com’X.

Générer un nouvel ID de publication

Ce bouton permet de générer un nouveau numéro d'identification de publication. Utilisez ce bouton dans les cas suivants :

  • Vous utilisez le Com’X pour un nouveau site.
  • Vous utilisez la configuration Com’X actuelle sur un autre site.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?