DOCA0098FR-09

Dépannage des appareils de mesure

Voici des conseils pour le dépannage de vos appareils de mesure.
DANGER
RISQUE D’ÉLECTROCUTION, D’EXPLOSION OU D’ARC ÉLECTRIQUE
  • Cet équipement doit être installé et entretenu uniquement par un personnel qualifié.
  • Portez un équipement de protection individuelle (EPI) adapté et respectez les consignes de sécurité électrique courantes. Consultez la norme NFPA 70E aux États-Unis, la norme CSA Z462, ou les normes locales applicables.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.

Dépannage des entrées logiques

Le tableau suivant explique comment résoudre les problèmes courants des entrées logiques.

Problème Solution possible
Aucune impulsion n'est reçue. Le voyant de l'entrée logique ne clignote pas. Reliez les bornes d’entrée entre la borne et l’alimentation 12 V à l’aide d’un petit morceau de fil pour vérifier que le voyant fonctionne. Si le voyant s'allume lorsque vous reliez les bornes d'entrée, le problème vient probablement du compteur et/ou du raccordement au compteur.

Vérifiez que la sortie du compteur d’impulsions est bien connectée à une borne d’entrée logique et à l’alimentation 12 V.

Reportez-vous au Guide d'installation pour les schémas de câblage.

Vérifiez que le compteur d'impulsions fonctionne.
Aucune impulsion n'est reçue. Le voyant de l'entrée logique clignote. Vérifiez le numéro de l'entrée logique à laquelle le compteur d'impulsions est connecté.

Dépannage des entrées analogiques

Le tableau suivant explique comment résoudre les problèmes courants des entrées analogiques.

Problème Solution possible
Aucune valeur analogique ne peut être relevée.

Vérifiez que le capteur à sortie analogique est connecté aux bornes correctes.

Reportez-vous au Guide d'installation pour les schémas de câblage.

Sur la page Web de configuration, vérifiez que le numéro d'entrée analogique est réglé sur le type de capteur correct : RTD, 0-10 V ou 4-20 mA.

Erreurs de connexion possibles

Ce tableau répertorie les erreurs de connexion possibles pour le journal de données.

Code d’erreur Définition
0 Aucune erreur détectée
19 Aucune valeur valide n’est enregistrée pour l’intervalle d’enregistrement. La cause en est très probablement un échec de communication avec l’appareil.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?