DOCA0098FR-09

Dépannage des appareils Modbus

Voici quelques conseils pour le dépannage des appareils Modbus.
DANGER
RISQUE D’ÉLECTROCUTION, D’EXPLOSION OU D’ARC ÉLECTRIQUE
  • Cet équipement doit être installé et entretenu uniquement par un personnel qualifié.
  • Portez un équipement de protection individuelle (EPI) adapté et respectez les consignes de sécurité électrique courantes. Consultez la norme NFPA 70E aux États-Unis, la norme CSA Z462, ou les normes locales applicables.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.

Le tableau suivant explique comment résoudre les problèmes courants des appareils Modbus.

Problème Solution possible
Aucun appareil Modbus n’est détecté sur la ligne série du Com’X.
  1. Ouvrez l’onglet principal Table des mesures du Com’X.
  2. Si le voyant de réception ne clignote pas sur l'appareil, vérifiez le raccordement.
  3. Si le voyant de réception clignote sur l'appareil, mais que le voyant de transmission ne clignote pas :

    • Vérifiez que les réglages de l’appareil correspondent aux paramètres série Modbus du Com’X (Vitesse de transmission, Parité et Nombre de bits d’arrêt).
    • Vérifiez que le paramètre Polarisation de la ligne série est bien réglé sur Oui.
    • Vérifiez que le paramètre Polarisation de la ligne série n'est activé pour aucun autre esclave Modbus sur la même ligne série.

Certains appareils Modbus n’apparaissent pas sur la ligne série du Com’X. Vérifiez l'adresse Modbus des appareils manquants.
Vérifiez que le même identifiant d'esclave n'est pas utilisé par deux appareils.
Vérifiez que les réglages des appareils manquants correspondent aux paramètres série Modbus du Com’X (Vitesse de transmission, Parité et Nombre de bits d’arrêt).
Vérifiez les connexions des appareils manquants.
Configurez que la plage de détection est assez vaste. La plage par défaut va de 1 à 10.
Vérifiez le raccordement des appareils manquants.

Aucun appareil Modbus en aval d'une passerelle n'est détecté.

Utilisez la fonction Diagnostics / Lecture de registres d’appareils du EGX pour déterminer si le problème se situe entre l’appareil Modbus et la passerelle EGX ou entre le Com’X et la passerelle EGX.

Si le problème se situe entre :

  • le Com’X et la passerelle EGX, vérifiez l’adresse IP de la passerelle ;
  • la passerelle EGX et l'appareil Modbus, vérifiez que les réglages de l'appareil Modbus correspondent à la configuration du port série du EGX (Vitesse de transmission, Parité et Nombre de bits d'arrêt).

La combinaison (Parité = aucune et Nombre de bits d’arrêt = 1) des paramètres du port n’est pas prise en charge par la passerelle EGX. Utilisez une autre combinaison.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?