DOCA0098FR-09

Accès en mode point d'accès WiFi

Vous pouvez accéder à l’interface du serveur d’énergie via le mode point d’accès WiFi sur les systèmes d’exploitation autres que Windows 7/Vista.
DANGER
RISQUE D’ÉLECTROCUTION, D’EXPLOSION OU D’ARC ÉLECTRIQUE
  • Cet équipement doit être installé et entretenu uniquement par un personnel qualifié.
  • Portez un équipement de protection individuelle (EPI) adapté et respectez les consignes de sécurité électrique courantes. Consultez la norme NFPA 70E aux États-Unis, la norme CSA Z462, ou les normes locales applicables.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
AVIS
Risque de fonctionnement inattendu
Ne fermez pas la porte de l’armoire métallique pendant que vous utilisez la clé USB WiFi.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.
  1. Connectez la clé USB WiFi au port USB du serveur d’énergie.
  2. Appuyez sur le bouton WiFi sur le serveur d'énergie.

    Le voyant du bouton WiFi clignote en vert.

  3. Sur votre ordinateur local, connectez-vous au réseau WiFi du serveur d’énergie à partir de la fenêtre Configuration de réseau sans fil de Windows.
  4. Ouvrez votre navigateur.
  5. Tapez [10.25.2.1] dans le champ d'adresse et appuyez sur la touche Entrée.

    L’option HTTPS est activée par défaut dans la configuration du serveur d’énergie. Le serveur d’énergie fait l’objet d’un certificat de sécurité autosigné. C’est pourquoi un message de sécurité s’affiche lorsque vous vous connectez à l’interface serveur d’énergie. Avant d’accepter, vérifiez que la communication avec le serveur d’énergie a bien été établie.

  6. Saisissez le nom d'utilisateur (par défaut : admin) et le mot de passe (par défaut : admin).

    Le nom d’utilisateur et le mot de passe doivent respecter les majuscules/minuscules.

  7. Cliquez sur OK.
    To install a new certificate, see Local Web Server
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?