Accès via le port Ethernet avec d'autres systèmes d'exploitation
La configuration par défaut pour le port Ethernet 2 du Com’X est un serveur DHCP.
DANGER |
|---|
|
RISQUE D’ÉLECTROCUTION, D’EXPLOSION
OU D’ARC ÉLECTRIQUE
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
|
| AVIS |
|---|
|
conflit d’adresses IP
Ne connectez pas un port Ethernet Com’X a un réseau
local s’il est configuré en mode serveur DHCP.
Le non-respect de ces instructions peut affecter les
communications.
|
- Déconnectez votre ordinateur local de tous les réseaux.
- Connectez un câble Ethernet entre l’ordinateur local et le port Ethernet 2 du Com’X.
- Ouvrez votre navigateur Web.
- Tapez [10.25.1.1] dans le champ
d'adresse et appuyez sur la touche Entrée.NOTE: L’option HTTPS est activée par défaut dans la configuration du Com’X. Le Com’X fait l’objet d’un certificat de sécurité autosigné. C’est pourquoi un message de sécurité s’affiche lorsque vous vous connectez à l’interface du Com’X. Avant d’accepter, vérifiez que la communication avec le Com’X a bien été établie.
- Saisissez le nom d'utilisateur (par défaut : admin) et le mot de passe (par défaut : admin).NOTE: Le nom d’utilisateur et le mot de passe doivent respecter les majuscules/minuscules.
- Cliquez sur OK.To install a new certificate, see Local Web Server
DANGER