Accès via le mode point d’accès WiFi avec Windows
DANGER |
|---|
|
RISQUE D’ÉLECTROCUTION, D’EXPLOSION
OU D’ARC ÉLECTRIQUE
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
|
| AVIS |
|---|
|
Risque de fonctionnement inattendu
Ne fermez pas la porte de l’armoire métallique
pendant que vous utilisez la clé USB WiFi.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.
|
- Connectez la clé USB WiFi au port USB du serveur d’énergie.
- Appuyez sur le bouton Wi-Fi sur
le serveur d’énergie.
Le voyant du bouton WiFi clignote en vert.
- Sur votre ordinateur local, connectez-vous au réseau WiFi du serveur d’énergie à partir de la fenêtre Configuration de réseau sans fil de Windows.
- Ouvrez l'Explorateur Windows sur votre ordinateur local et cliquez sur Réseau. Le serveur d’énergie apparaît dans la liste des périphériques.
- Double-cliquez sur le serveur d’énergie. La
page de connexion s’ouvre automatiquement dans votre navigateur
par défaut.
L’option HTTPS est activée par défaut dans la configuration du serveur d’énergie. Le serveur d’énergie fait l’objet d’un certificat de sécurité autosigné. C’est pourquoi un message de sécurité s’affiche lorsque vous vous connectez à l’interface serveur d’énergie. Avant d’accepter, vérifiez que la communication avec le serveur d’énergie a bien été établie.
- Saisissez le nom d'utilisateur (par défaut : admin) et le mot de passe (par défaut : admin).
Le nom d’utilisateur et le mot de passe doivent respecter les majuscules/minuscules.
- Cliquez sur OK.Refer to Troubleshooting if the Com’X 510 does not appear. To install a new certificate, see Local Web Server.
DANGER