DOCA0098FR-09

Connexion

Vous devez vous connecter pour accéder à l’interface utilisateur du serveur d’énergie.

Lorsque plusieurs sessions sont ouvertes, les paramètres ne peuvent être modifiés que dans la première session. Les sessions ouvertes après la première sont en lecture seule.

  1. Sélectionnez votre langue.
  2. Saisissez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe.
    NOTE: Le nom d’utilisateur et le mot de passe doivent respecter les majuscules/minuscules.
  3. Cliquez sur Connexion pour accéder à la page Web de configuration.
NOTE: L’option HTTPS est activée par défaut dans la configuration du Com’X. Le Com’X fait l’objet d’un certificat de sécurité autosigné. C’est pourquoi un message de sécurité s’affiche lorsque vous vous connectez à l’interface du Com’X. Avant d’accepter, vérifiez que la communication avec le Com’X a bien été établie.

To install a new certificate, see Local Web Server.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?