DOCA0098FR-09

Configuration des paramètres d’accès avec EBXA-GPRS ou avec un modem 3G

Lorsque vous utilisez un EBXA-GPRS ou 3G Modem, vous devez configurer les paramètres d’accès.

Installez la carte SIM dans le modem GPRS comme expliqué dans l'Instruction de service EBXA-GPRS/EBXA-GPRS-SIM, référence 253537613. Pour la 3G, installez la carte SIM dans le modem 3G conformément aux instructions d’installation du fabricant.

Le modem EBXA-GPRS/3G exige :

  • une carte de type mini SIM 2FF,
  • au moins 1 Mo/mois d’exportation de données sur le contrat de télécoms.

Il est recommandé d’utiliser une carte SIM robuste de type M2M plutôt qu’une carte SIM standard.

NOTE: Il est recommandé d’utiliser un routeur de téléphonie mobile externe au lieu du modem EBXA-GPRS. Voir Paramètres GPRS/3G pour la liste des modems 3G externes recommandés.
  1. Cliquez sur Paramètres > Paramètres généraux > Paramètres du réseau.
  2. Sélectionnez EBXA-GPRS/3G.
  3. Renseignez les champs APN, Nom d’utilisateur, Mot de passe et Code PIN avec les données communiquées par le fournisseur d’accès.
  4. Cliquez sur Enregistrer les modifications.
NOTE: Le serveur d’énergie ne peut modifier ni le code PIN ni le mot de passe.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?