DOCA0098FR-09

Configuration des ports Ethernet

Vous pouvez configurer les ports Ethernet pour fonctionner comme deux ports distincts.
  1. Cliquez sur Paramètres > Paramètres généraux > Paramètres du réseau.
  2. Sélectionnez le champ Choisissez votre configuration réseau.
    NOTE: Si vous modifiez la configuration du port Ethernet utilisé pour la configuration, vous serez déconnecté dans le navigateur. Lancez une nouvelle session de navigation pour poursuivre la configuration.
  3. Sélectionnez 2 ports séparés (1 adresse IP pour chacun) dans la liste déroulante.
  4. Sélectionnez Client DHCP et Adresse IPv4 statique dans la liste déroulante Mode de configuration.
  5. Dans le menu déroulant Configuration Ethernet, renseignez les champs WAN network configuration (eth1) et LAN network configuration (eth2).

    Le champ État de l'interface devient ACTIF (si le câblage est correct).

  6. Dans le menu déroulant Paramètres généraux de réseau, saisissez les adresses dans les champs Passerelle par défaut, Serveur DNS primaire et, si nécessaire, Serveur DNS secondaire.

    Les adresses sont attribuées au Com’X par l’administrateur informatique.

  7. Pour activer les réponses ping, sélectionnez Oui dans Paramètres généraux de réseau > Répondre aux ping.

    La réponse aux ping est désactivée par défaut.

  8. Cliquez sur Enregistrer les modifications.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?