DOCA0098FR-09

Configuration de la passerelle Modbus

Vous pouvez configurer les paramètres de la passerelle Modbus Com’X.
AVIS
Mauvaises performances du réseau
Les paramètres de passerelle Modbus ne doivent être modifiés que par des techniciens qualifiés. De telles modifications ne doivent être effectuées qu'après lecture et assimilation de la documentation relative aux paramètres Modbus.
Le non-respect de ces instructions pourrait entraîner une baisse des performances du réseau.
  1. Cliquez sur Paramètres > Communication > Passerelle Modbus.
  2. Sélectionnez les options Mode de transmission, Extension de l'intervalle de silence et Délai d'attente entre trames pour le port série.
  3. Sélectionnez Oui ou Non pour Activer le délai d’inactivité de la connexion serveur, Activer Modbus TCP/IP sur le proxy et Activer la diffusion Modbus série pour le serveur TCP/IP.
  4. Saisissez une valeur Délai d'inactivité de la connexion serveur en secondes, si cette option est activée.
  5. Sélectionnez les valeurs client TCP/IP pour Délai d'attente de la connexion client et Délai d'attente de message.
  6. Cliquez sur Enregistrer les modifications.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?