Configuration des paramètres du port série Modbus du Com’X
| AVIS |
|---|
|
Mauvaises performances du réseau
Les paramètres de passerelle Modbus ne doivent être
modifiés que par des techniciens qualifiés. De telles modifications
ne doivent être effectuées qu'après lecture et
assimilation de la documentation relative aux paramètres Modbus.
Le non-respect de ces instructions pourrait entraîner
une baisse des performances du réseau.
|
- Cliquez sur .
- Sélectionnez une valeur dans la liste déroulante Vitesse de transmission.
- Sélectionnez une valeur dans la liste déroulante Parité.
- Sélectionnez une valeur dans la liste déroulante Nombre de bits d'arrêt.
- Sélectionnez une valeur dans la liste déroulante Temporisation.
- Sélectionnez Oui dans le champ Résistance de terminaison si le bus est fermé par une terminaison.
- Sélectionnez Oui dans le champ Polarisation de la ligne série si aucun autre appareil de la ligne ne fournit de polarisation.
- Cliquez sur Enregistrer les modifications.