DOCA0098FR-09

Configurer le filtrage Modbus TCP/IP

Cette fonction permet à l’administrateur de créer une liste blanche et d’attribuer le niveau d’accès des adresses IP au Com’X et à ses appareils en aval.

Lorsqu’il est activé, le niveau d’accès par défaut est Lecture pour tout client Modbus TCP/IP qui ne figure pas dans la liste de filtrage. Si vous réglez le champ Accès par défaut sur Aucun, tous les clients TCP/IP qui ne figurent pas dans la liste de filtrage seront bloqués.

  1. Cliquez sur Paramètres > Communication > Filtrage Modbus TCP/IP.
  2. Cliquez sur Oui pour activer le filtrage.
  3. Dans la colonne « Liste blanche », entrez l'adresse IP selon laquelle vous souhaitez filtrer.
    NOTE: Tout champ d'octet vide sera traité comme un joker. Les champs vides doivent commencer par l'octet le moins significatif et être contigus. Le filtre le plus restrictif est appliqué dans les cas de contradiction.
  4. Sélectionnez le niveau d’accès : Aucun, Lecture, ou Complet.
  5. Vous pouvez éventuellement modifier l’Accès par défaut : Lecture ou Aucun.
  6. Cliquez sur Enregistrer les modifications.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?