DOCA0098FR-09

Configuration des paramètres proxy

**need 210 topic, or delete graphic
Vous pouvez configurer les paramètres de proxy Internet, si nécessaire.
Pour l'adresse du proxy et le numéro de port, adressez-vous à votre administrateur réseau ou récupérez ces valeurs dans les Options Internet d'un ordinateur connecté au réseau local.
  1. Cliquez sur Paramètres > Paramètres généraux > Paramètres proxy.
  2. Sélectionnez le champ Paramètres proxy HTTP ou Paramètres proxy HTTPS.
  3. Cochez la case Activer le support proxy HTTP.
  4. Saisissez l'adresse et le port du proxy dans les champs Adresse proxy et Port proxy.
  5. Si l’authentification proxy est requise, sélectionnez Oui pour Le proxy exige une authentification, puis saisissez le nom d’utilisateur et le mot de passe pour le proxy.
  6. Cliquez sur Enregistrer les modifications.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?