Création d'un réseau ZigBee pour la première fois
Pour plus d’informations, reportez-vous à la fiche d’instructions Zigbee. Suivez cette procédure si vous n’avez encore jamais créé de réseau Zigbee pour le Com’X.
| AVIS |
|---|
|
RISQUE DE FONCTIONNEMENT INATTENDU
Ne montez pas la clé Zigbee à l’intérieur
de l’armoire ou du tableau si vous utilisez le paramètre
de transmission haute puissance.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.
|
- Éteignez le Com’X.
- Branchez la clé Zigbee dans l’un des ports USB du Com’X ou connectez-la au Com’X par le biais d’un câble d’extension USB.
- Allumez le Com’X et attendez que son voyant d’alimentation
passe au vert.NOTE: Le logiciel embarqué de la clé Zigbee est déployé avec le logiciel embarqué du Com’X. Le Com’X met automatiquement le logiciel embarqué à jour lorsqu’une version plus récente est disponible.
- Connectez-vous au Com’X, puis sélectionnez .
L’écran Paramètres Zigbee apparaît.
- Dans le champ Activer le ZigBee, sélectionnez Oui.
- (Facultatif) Dans le champ Canal, sélectionnez un canal Zigbee. Si vous laissez au paramètre la valeur --, le Com’X parcourt les canaux disponibles et sélectionne automatiquement un canal pour le réseau Zigbee. C’est généralement le canal avec le signal le plus fort qui sera sélectionné.
- Dans le champ Puissance de transmission, sélectionnez l'une des options suivantes :
- Puissance standard : Sélectionnez cette option lorsque la clé ZigBee et tous les appareils ZigBee sont dans le même tableau ou la même armoire.
- Puissance élevée : Sélectionnez cette option lorsque la clé ZigBee est connectée au Com'X par le biais d'un câble d'extension USB. Vous êtes invité à confirmer que la clé Zigbee est à l’extérieur du tableau de distribution ou de l’armoire. Cliquez sur OK pour confirmer.
- Cliquez sur Enregistrer les modifications.
L’installation prend environ 60 secondes. Lorsque le réseau démarre, le Statut Zigbee indique que le réseau est prêt à être utilisé et la clé Zigbee LED clignote en vert.
Vous pouvez maintenant utiliser la fonction de découverte Zigbee pour connecter les appareils au réseau.