DOCA0098FR-09

Installation d'un modem 3G sur le Com'X

Vous pouvez installer un modem 3G sur le Com’X.
DANGER
RISQUE D’ÉLECTROCUTION, D’EXPLOSION OU D’ARC ÉLECTRIQUE
  • Cet équipement doit être installé et entretenu uniquement par un personnel qualifié.
  • Portez un équipement de protection individuelle (EPI) adapté et respectez les consignes de sécurité électrique courantes. Consultez la norme NFPA 70E aux États-Unis, la norme CSA Z462, ou les normes locales applicables.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
  1. Éteignez le Com’X.
  2. Ouvrez la porte avant du Com’X.
  3. Connectez le modem 3G.
    • Pour les modems à monter à l’intérieur du Com’X, connectez le modem au port USB interne.
    • Pour les modems 3G qui ne se montent pas à l’intérieur du couvercle avant du Com’X, rompez l’onglet de façon à créer une ouverture pour le câble, puis connectez le câble du modem au port USB interne.
  4. Fermez la porte du Com’X comme illustré ci-dessus.
  5. Mettez le Com’X sous tension. Le voyant du modem radio clignote pour indiquer que le modem a été détecté.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?