Configuration d’une adresse fixe en tant que client DHCP
Vous pouvez configurer le Com’X pour que l’adresse IPv4 soit automatiquement attribuée par le serveur DHCP local. Il est parfois demandé à l’administrateur informatique du site de configurer le serveur DHCP pour attribuer systématiquement la même adresse IPv4 au Com’X.
- Transmettez au responsable informatique local l’adresse
MAC du port Ethernet 1 du Com’X.
Cette adresse est indiquée sur l'étiquette en face avant de l'appareil ou dans la page À propos.
- Demandez à l’administrateur informatique de
fournir une adresse IPv4 fixe pour que la même adresse IP soit
toujours attribuée au Com’X.
Cette adresse IP doit être fournie par l'administrateur informatique.
- Notez l'adresse IPv4 :
-
sur la feuille d’étiquettes fournies avec le Com’X. Cette fiche peut être collée à l’intérieur du couvercle.
-
- Vérifiez que l’administrateur informatique a ajouté le Com’X au serveur DHCP.
Vous pouvez également vous connecter en saisissant dans la barre d'adresse du navigateur l'adresse IP fournie par l'administrateur informatique.