Création d'un capteur analogique personnalisé
- Cliquez sur l'onglet principal Librairie personnalisée.
- Cliquez sur +Créer dans la
partie inférieure gauche de la page.
La boîte de dialogue Créer un modèle personnalisé apparaît.
- Entrez les paramètres de modèle personnalisé :
Champ Valeur Sélectionner le type de modèle Sélectionnez Capteur 4-20 mA ou Capteur 0-10 V. Créer un modèle Sélectionnez la base du nouveau modèle personnalisé :
- Nouveau
Type Saisissez le nom du nouveau modèle personnalisé ou acceptez le nom par défaut, soit Capteur 4-20mA_Personnalisé, soitCapteur 0-10V, selon le type de modèle sélectionné._PersonnaliséValeur du produit par défaut Sélectionnez la source d'énergie par défaut mesurée par le nouveau modèle. Valeur d'utilisation par défaut Sélectionnez une valeur par défaut pour le nouveau modèle. - Cliquez sur Créer.
La boîte de dialogue se ferme et la page des propriétés pour le nouveau modèle personnalisé s'ouvre pour la configuration initiale.
- Configurez les propriétés du capteur.
Chaque sortie à impulsions offre les propriétés de mesure suivantes :
Champ Description
Élément Sélectionnez un élément de surveillance dans la liste ou sélectionnez Personnalisé et saisissez un nom personnalisé dans le champ Élément personnalisé.
Unité Sélectionnez une unité de surveillance ou sélectionnez Personnalisé et saisissez une unité personnalisée dans le champ Unité personnalisée. Température plancher La valeur définie comme valeur minimale surveillée. Plafond de température La valeur définie comme valeur maximale surveillée.
Tableau des mesures
Les propriétés de surveillance que vous sélectionnez, notamment les propriétés personnalisées, apparaissent dans le tableau des mesures.