Création d'un contacteur ou relais à impulsions personnalisé
- Cliquez sur l'onglet principal Librairie personnalisée.
- Cliquez sur +Créer dans la
partie inférieure gauche de la page.
La boîte de dialogue Créer un modèle personnalisé apparaît.
- Entrez les paramètres suivants :
Champ Valeur Sélectionner le type de modèle Sélectionnez Contacteur ou Relais à impulsions. Créer un modèle Sélectionnez la base du nouveau modèle personnalisé :
- Nouveau
- Basé sur un modèle personnalisé
<type de modèle de base> Si vous basez le nouveau modèle personnalisé sur un autre modèle personnalisé existant, sélectionnez le modèle de base. Nom du modèle Saisissez le nom du nouveau modèle personnalisé ou acceptez le nom par défaut Contactor CustomouImpulse Relay Custom.Valeur du produit par défaut Sélectionnez la source d'énergie par défaut mesurée par le nouveau modèle. Valeur d'utilisation par défaut Sélectionnez une valeur par défaut pour le nouveau modèle. - Cliquez sur Créer.
La boîte de dialogue se ferme et la page des propriétés pour le nouveau modèle personnalisé s'ouvre pour la configuration initiale.
- Configurez les propriétés de mesure d’un
contacteur ou d'un relais à impulsions.
Propriétés de mesure
Champ Description
Élément du signal
Saisissez l'élément surveillé ou acceptez la sortie d'état par défaut.
Valeur pour 0
Saisissez l'état représenté par la valeur 0 ou acceptez l'état par défaut (désactivé).
Valeur pour 1
Saisissez l'état représenté par la valeur 1 ou acceptez l'état par défaut (activé).