DOCA0098FR-09

Création d'une trame Modbus

Pour améliorer les performances, vous pouvez mapper plusieurs variables à la même trame.

Dans le protocole Modbus, l'échange des données s'effectue par trames. Une trame est une requête de lecture d'un ensemble de variables successives. Plusieurs trames peuvent être nécessaires pour accéder à toutes les variables d'un appareil. Pour améliorer les performances, réduisez le nombre de trames en mappant plusieurs variables à la même trame.

  1. Cliquez sur Nouvelle trame. Une nouvelle ligne apparaît avec les réglages par défaut.
    Composant Nom Description

    Options

    A Function code Spécifie les types de requête de lecture que le serveur d’énergie peut effectuer.
    • FC01: coils (ensemble de bits de sortie ou internes)
    • FC02: discrete input (ensemble de bits d'entrée)
    • FC03: holding registers (ensemble de registres de sortie ou 16 bits internes)
    • FC04: input registers (ensemble de registres d'entrée 16 bits)
    B Starting address Spécifie l'adresse. 0-65535(1)
    C Item count Spécifie le nombre d'éléments contenus dans la trame.
    • 1-1000 pour le code de fonction FC01 ou FC02
    • 1-125 pour le code de fonction FC03 ou FC04
    D Number Spécifie le type d'information mappé sur cette trame.
    • Booléen pour le code de fonction FC01 ou FC02
    • Booléen ou nombre pour le code de fonction FC03 ou FC04
    E Edit frame Décrit les variables de la trame

    (1)Il y a un décalage entre le numéro de registre et l'adresse. Les numéros de registre sont disponibles dans la documentation de l'appareil.

  2. Lorsque vous avez terminé d'ajouter et de configurer les paramètres de trame, cliquez sur Enregistrer les modifications.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?