DOCA0098FR-09

Exportation d'un ou plusieurs modèles personnalisés

Vous pouvez exporter des modèles personnalisés.
  1. Cliquez sur l'onglet principal Librairie personnalisée.
  2. Naviguez jusqu'au modèle que vous souhaitez exporter. Effectuez l'une des opérations suivantes :
    • Cliquez sur Modèles dans l'arborescence de navigation pour afficher la liste de tous les modèles.
    • Cliquez sur Modèles, puis sur <Type de modèle> (soit le type de modèle que vous souhaitez modifier).
  3. Effectuez l'une des opérations suivantes : Effectuez l'une des opérations suivantes :
    • Pour exporter un seul modèle, cliquez sur l’icône Export () dans la ligne du modèle que vous souhaitez exporter.
    • Pour exporter plusieurs modèles, cochez les modèles à exporter, puis cliquez sur Exporter.
    Les modèles exportés sont compressés dans un fichier .zip et envoyés vers le dossier de téléchargement par défaut de votre navigateur.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?