DOCA0098FR-09

Ajout d’un appareil en aval

Ajouter des périphériques en aval à votre Com’X.
  1. Cliquez sur l'onglet principal Paramètres des équipements.
  2. Dans l'arborescence, cliquez sur l'appareil en amont auquel l'appareil en aval est connecté.

    Par exemple, sélectionnez le Com’X pour connecter un appareil au Com’X.

  3. Sélectionnez le menu déroulant correspondant au type d'appareil à connecter :
    • Cliquez sur le menu déroulant Entrées numériques et analogiques pour les appareils connectés aux entrées logiques et analogiques du Com’X, par exemple des compteurs d’impulsions ou des capteurs analogiques.
    • Cliquez sur le menu déroulant Modbus série pour un appareil Modbus. Les appareils Modbus peuvent aussi être détectés automatiquement à l’aide du bouton Découvrir les dispositifs connectés.
    • Cliquez sur le menu déroulant Ethernet pour une passerelle Modbus TCP / ligne série Modbus ou un appareil à connexion IP.
  4. Sélectionnez Créer un nouveau dispositif dans la liste déroulante Appareil.
  5. Sélectionnez dans la liste déroulante Type de dispositif le type d'appareil à créer.
    NOTE: Seuls les appareils pouvant être connectés à cette interface sont listés. Une fois l'appareil créé, vous ne pouvez plus en modifier le type.
  6. Configurez l'appareil. Reportez-vous aux sections correspondant à la catégorie d’appareil.
  7. Cliquez sur Créer. L'appareil apparaît dans l'arborescence.
** Devices That Can Connect to Digital Inputs, Devices That Can Connect to Analog Inputs, Modbus Devices, Ethernet Device Configuration Parameters, (see Discovering Connected Devices)
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?