DOCA0098FR-09

Ajout manuel d’un appareil Modbus

Les appareils Modbus qui ne sont pas connectés ne peuvent pas être détectés, mais vous pouvez les ajouter manuellement en procédant comme suit.

Vous pouvez ajouter soit un appareil Modbus par défaut, soit un appareil Modbus personnalisé que vous aurez précédemment créé dans Librairie personnalisée.

  1. Cliquez sur l'onglet principal Paramètres des équipements.
  2. Sélectionnez dans l'arborescence un appareil en amont équipé d'un port série Modbus.

    Par exemple, vous devez sélectionner le Com’X pour connecter un appareil Modbus au Com’X.

  3. Cliquez sur l'en-tête du menu déroulant Modbus série pour l'ouvrir.
  4. Sélectionnez Créer un nouveau dispositif dans la liste déroulante Appareil.
  5. Sélectionnez un Type de dispositif dans la liste déroulante.
    NOTE: Seuls les appareils pouvant être connectés à un port série Modbus sont listés.
  6. Renseignez les champs Identifiant esclave dans le menu déroulant Configuration.
  7. Cliquez sur Créer. L'appareil apparaît dans l'arborescence.
** Refer to Common Properties for completing the other parameters.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?