DOCA0098FR-09

Connexion d’appareils à l’Acti 9 Smartlink

Les Acti 9 Smartlink, Acti 9 Smartlink Ethernet et Acti 9 Smartlink SI-B sont des interfaces modulaires de système de communication permettant de mesurer, de surveiller et de commander à distance les fonctions essentielles d’un ou de plusieurs tableaux de distribution. Le Smartlink propose plusieurs canaux numériques prenant en charge deux entrées logiques et une sortie logique. L’Acti 9 Smartlink prend en charge onze canaux numériques. L’Acti 9 Smartlink Ethernet et l’Acti 9 Smartlink SI-B prennent en charge sept canaux numériques.
Avant de créer l’appareil Smartlink sur le Com’X, il est recommandé de configurer les entrées du Smartlink par le biais de l’interface Web ou de l’outil EcoStruxure Power Commission.
  1. Cliquez sur l'onglet principal Paramètres des équipements.
  2. Cliquez sur l’appareil Smartlink créé précédemment dans l’arborescence des appareils.
  3. Sélectionnez le Canal auquel l’appareil est connecté.
  4. Cliquez sur l’entrée 1 ou l’entrée 2 sous Appareils.
    NOTE: Le menu déroulant pour l’entrée 1 est libellé CX_I1 et celui de l’entrée 2 CX_I2,, « X » étant le numéro de canal.
  5. Sélectionnez Créer un nouveau dispositif dans la liste déroulante d’entrée.
  6. Sélectionnez dans la liste déroulante le type d'appareil à créer.
    NOTE: Seuls les appareils pouvant être connectés à cette interface sont listés : Compteurs d’impulsions Schneider Electric, compteurs de facturation, contacteurs, relais à impulsions et appareils auxiliaires Acti 9. Vous pouvez créer votre propre appareil personnalisé s’il n’est pas répertorié.

    Les appareils auxiliaires Acti 9 suivants utilisent deux canaux d’entrée et doivent être créés sur l’entrée 1 : Acti9 OFSD24, Acti9 OF24, Acti9 SD24, Acti9 Reflex iC60, Acti9 RCA iC60, Acti9 iACT24 et Acti 9 iATL24.
  7. Configurez l'appareil.
  8. Cliquez sur Créer. L'appareil apparaît dans l'arborescence en aval du Acti 9 Smartlink.
NOTE: Pour que les valeurs soient notifiées et affichées correctement, la configuration de l’appareil physique Smartlink doit correspondre à celle de l’appareil créé sur le Com’X. Les valeurs affichées sous la forme « - - » dans la page Tableau des mesures ou dans la page Vue d’appareil unique indiquent une différence de configuration ou une erreur de communication. Cela vaut pour les compteurs à impulsion et les appareils auxiliaires câblés Acti 9.
** (voir Appareils pouvant être connectés aux entrées logiques)
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?