Connexion d’appareils au Récepteur Modbus WT4200
Chaque émetteur est considéré comme un canal différent pour le Récepteur Modbus WT4200.
Vous devez configurer le Récepteur Modbus WT4200 avant de l’ajouter à la liste d’appareils du Com’X et de connecter les émetteurs. La configuration WT4200 détermine à quel canal l’émetteur peut être ajouté. Reportez-vous au document PowerLogic WT4100 Series / WT4200 Series Long-Range RF Wireless Devices User Manual pour les instructions de programmation des récepteurs sans fil.
AVERTISSEMENT |
|---|
|
Résultats de données inexacts
La configuration du Com’X doit être conforme
à la configuration du Récepteur Modbus WT4200.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou
des dommages matériels.
|
- Cliquez sur l'onglet principal Paramètres des équipements.
- Cliquez sur le WT4200 dans l’arborescence.
- Dans le menu déroulant Canal, sélectionnez le canal (C1, C2, etc.) auquel l’appareil est connecté. Cliquez sur l'en-tête pour développer la zone du canal.
- Sélectionnez Créer un nouveau dispositif dans la liste déroulante de l’entrée logique correspondante.
- Sélectionnez dans la liste déroulante le type
d’appareil à créer.
Seuls les appareils pouvant être connectés à cette interface sont listés. Vous devez éventuellement créer votre propre appareil personnalisé.
- Configurez l'appareil. Reportez-vous aux sections correspondant à la catégorie spécifique d’appareil.
- Cliquez sur Créer. L’appareil apparaît dans l’arborescence en aval du WT4200.
AVERTISSEMENT