DOCA0098FR-09

Détection des appareils connectés

La fonction de détection Modbus permet au Com’X de détecter les appareils connectés localement au port série Modbus et aux passerelles Modbus TCP vers ligne série Modbus.
  1. Cliquez sur l'onglet principal Paramètres des équipements.
  2. Cliquez sur le Com’X dans l’arborescence. Vous pouvez aussi cliquer sur la passerelle dans l'arborescence pour détecter uniquement les appareils en aval connectés à la passerelle, par exemple un EGX.
  3. Cliquez sur Découvrir les dispositifs connectés pour ouvrir la fenêtre Détection.
  4. Entrez un Identifiant esclave minimum et un Identifiant esclave maximum.

    La plage par défaut va de 1 à 10, la plage autorisée de 1 à 247.

  5. Cliquez sur Démarrer pour détecter les appareils.

    Les appareils détectés sont listés dans la fenêtre Détection Modbus. Cliquez sur Arrêter pour arrêter le processus Détection.

  6. Désélectionnez tous les appareils que vous ne souhaitez pas ajouter, puis cliquez sur Créer.
    La fenêtre Détection Modbus se ferme et les appareils détectés apparaissent dans l'arborescence comme suit :
    • Les appareils créés à partir d'un modèle par défaut sont automatiquement associés par l'application au modèle correspondant.
    • Les appareils créés à partir d'un modèle personnalisé ajouté dans Librairie personnalisée sont associés par l'application au premier modèle de la liste des appareils personnalisés. Dans ce cas, vous devez sélectionner le modèle personnalisé correspondant dans la liste des types d'appareil.
    DeviceSettings_DiscoveringConnectedDevices_ModbusDiscoveredStatus.dita originally incorporated in this topic
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?