Détection des appareils Zigbee
Ne lancez pas le mode de détection Zigbee de plusieurs appareils Com’X simultanément. Si vous avez deux réseaux Zigbee ou plus en mode détection, les appareils Zigbee seront installés de façon aléatoire sur ces réseaux.
- Cliquez sur le Com’X dans l’arborescence.
- Cliquez sur Découvrir les dispositifs pour ouvrir la fenêtre Détection.
- Sélectionnez le protocole de communication Zigbee.
- Entrez le délai d’attente (en minutes).
- Cliquez sur Démarrer pour détecter
les appareils.Pour que les appareils Zigbee puissent être détectés, vous devez également activer le mode détection sur les différents appareils.
Les appareils détectés sont listés dans la fenêtre Détection Zigbee. Cliquez sur Arrêter pour arrêter le processus de détection Zigbee.
- Fermez la fenêtre de détection Zigbee.
Tous les appareils détectés apparaissent dans l’arborescence des équipements. Un ID local est automatiquement attribué lorsqu’un appareil est créé. Vous pouvez changer l’ID local dans .