DOCA0098FR-09

Modification d'un appareil

Vous pouvez modifier les paramètres de l’appareil.
  1. Cliquez sur l'onglet principal Paramètres des équipements.
  2. Cliquez sur l'appareil dans l'arborescence.
  3. Modifiez les paramètres dans le menu déroulant correspondant.
  4. Cliquez sur Enregistrer les modifications.
    NOTE: Le type d'appareil ne peut pas être modifié. Si l'appareil est mal configuré, supprimez-le puis recréez-le.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?