DOCA0098FR-09

Remplacement d'un appareil

Vous pouvez remplacer un appareil existant par un autre appareil de type similaire.

Suivez la même procédure pour remplacer un appareil standard par un appareil personnalisé, en conservant les propriétés de l'appareil d'origine.

  1. Cliquez sur l’onglet principal Paramètres des équipements
  2. Dans l'arborescence, cliquez sur l'appareil en amont auquel l'appareil à remplacer est connecté.

    Par exemple, sélectionnez le Com’X pour remplacer un appareil connecté au Com’X.

  3. Sélectionnez le menu déroulant correspondant au type d'appareil à remplacer :
    • Cliquez sur le menu déroulant Entrées numériques et analogiques pour les appareils connectés aux entrées logiques et analogiques du Com’X, par exemple des compteurs d’impulsions ou des capteurs analogiques.
    • Cliquez sur le menu déroulant Modbus série pour un appareil Modbus. Les appareils Modbus peuvent aussi être détectés automatiquement à l’aide du bouton Découvrir les dispositifs connectés.
    • Cliquez sur le menu déroulant Ethernet pour une passerelle Modbus TCP ou un appareil Modbus.
    • Zigbee : Le remplacement d’un appareil Zigbee lance la fonction de détection d’appareils Zigbee. La détection prend fin dès que le premier appareil Zigbee est détecté. Si plusieurs appareils Zigbee sont à proximité l’un de l’autre, il se peut que le premier appareil Zigbee détecté ne soit pas celui qui vous intéresse. Dans ce cas, répétez la procédure.
  4. Sélectionnez l'appareil à remplacer. Sélectionnez un autre appareil de type identique ou similaire et qui prend en charge les mêmes données publiées que l'appareil d'origine.
  5. Cliquez sur Remplacer au bas de l’onglet principal Paramètres des équipements.

    La boîte de dialogue Remplacer l'équipement s'affiche.

  6. Dans la boîte de dialogue Remplacer l'équipement, sélectionnez le type de l'appareil de remplacement, puis cliquez sur Remplacer.

    Lorsque vous remplacez un appareil existant, l’appareil de remplacement reprend la même valeur Nom, sauf si vous modifiez le nom.

  7. Si nécessaire, modifiez le champ Nom et autres paramètres pour l’appareil de remplacement, puis cliquez sur Enregistrer les modifications au bas de l’onglet principal Paramètres des équipements.
    (see ZigBee Device Discovery). (Discovering Connected Devices)
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?