DOCA0098FR-09

Définition du délai Hors service

Vous pouvez définir le Délai Hors service.
  1. Cliquez sur Diagnostics > Vérification des communications.
  2. Sélectionnez Oui pour Activer le délai Hors service.
  3. Sélectionnez Délai Hors service. Les options sont 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 30 et 60 minutes (par défaut : 15).
  4. Cliquez sur Enregistrer les modifications.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?