DOCA0098FR-09

Lecture des registres d’appareils

Vous pouvez lire les registres Modbus des appareils locaux et distants à l’aide de la fonction Lecture de registres d’appareils.
  1. Cliquez sur Diagnostics > Lecture de registres d’appareils.
  2. Sélectionnez un appareil dans la liste déroulante Nom d’appareil ou sélectionnez Sélection par ID d’appareil pour les appareils qui n’apparaissent pas dans la liste d’appareils.
  3. Si vous choisissez Sélection par ID d'appareil, entrez l'ID local.

    Si vous avez sélectionné un nom d'appareil à l'étape précédente, ce champ est automatiquement renseigné et ne peut être modifié.

    NOTE: L’ID d’esclave est l’identifiant du port série auquel il est connecté. L’ID local est l’identifiant utilisé par le Com’X.
  4. Entrez le registre de départ et le nombre de registres à lire.
  5. Sélectionnez un type de données.
  6. Si vous avez sélectionné Registre d’exploitation ou Registres d’entrée, choisissez le format des données à renvoyer.
  7. Cliquez sur Lecture.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?