DOCA0098FR-09

Réinitialisation des statistiques

Vous pouvez réinitialiser les mesures réseau ou Modbus accumulées depuis la dernière réinitialisation du Com’X.
  1. Cliquez sur Diagnostics > Statistiques.
  2. Cliquez sur l'une des catégories suivantes : Réseau ou Modbus.
  3. Cliquez sur Réinitialiser, puis cliquez sur Oui pour confirmer la réinitialisation.

    Tous les paramètres de tous les menus déroulants sont réinitialisés.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?