DOCA0098FR-09

Affichage du tableau des mesures

La zone Tableau de mesures permet d'afficher tous les compteurs et capteurs du système qui enregistrent des données. Seules les données sélectionnées pour enregistrement sont affichées dans Tableau de mesures.
  1. Cliquez sur l'onglet principal Tableau de mesures.
  2. Sélectionnez les compteurs dans le champ Filtré par Produit :
    • Cliquez sur Tous pour afficher toutes les sources d'énergie à la fois.
    • Cliquez sur Aucune pour masquer toutes les sources d'énergie à la fois.
    • Cochez la case correspondante pour afficher toutes les mesures d'une source d'énergie.
    • Décochez la case correspondante pour masquer toutes les mesures d'une source d'énergie.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?