DOCA0098FR-09

Téléchargement des journaux

La fonction Obtenir des informations de diagnostic permet de télécharger les journaux du Com’X.
** Poorly formed task. Add menu cascade

Le fichier téléchargé doit être lu avec un logiciel spécial. Ce fichier n'est utile qu'au support technique Schneider Electric.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?