Réinitialisation locale du mot de passe
La réinitialisation du mot de passe n'affecte pas les autres paramètres de configuration ni les données.
Le serveur Web est un outil pour la lecture et l'écriture de données. Il contrôle l'état du système, avec un accès complet à toutes les données de votre application. Lors de votre toute première connexion, vous serez invité à changer le mot de passe afin d'éviter tout accès non autorisé à l'application.
Un mot de passe sécurisé ne doit en aucun cas être communiqué au personnel non autorisé. Le mot de passe ne doit contenir aucune information personnelle ou évidente.
Le nouveau mot de passe doit contenir les types de caractère suivants :
- 8 caractères
- 1 lettre majuscule
- 1 chiffre
- 1 caractère spécial
- Appuyez sur le bouton Sauvegarder
du panneau avant du Com’X, sans relâcher pendant
au moins 10 secondes, jusqu’à ce que le voyant d’alimentation
clignote en vert trois fois. - Relâchez le bouton.
- Pour accéder aux pages Web de configuration du Com’X,
utilisez les paramètres suivants :
-
Nom d’utilisateur : admin
-
Mot de passe : admin
-